Part Number: DLPA3005
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLP4710
您好:
我想用DLPA3005+DLPC3439驱动0.47的DMD,但是我们用的光源和TI参考设计的不一样,用DLPA3005的VLED电压无法驱动我们的光源,我们想通过外置MOS的方式驱动我们的光源,但是我看到在TI的方案中,3005必须和3439配套使用,否则DMD无法工作。目前我们已经验证能实现的是使用3005的CH1_GATE_CTR信号用于外部MOS的栅极驱动信号,光源电源单独加,这样能驱动我们的光源。但是有个问题,这些工作是我们在DLP4710 G2套件的基础上做的,那么我们如果集成我们的驱动方案,关于DLPA3005有一些问题如下,还请帮忙解答一下:
1、我们知道DLPA3005如果不接负载,上电的时候是启动不了的,而我们的光源供电是独立电源供电,不需要DLPA3005输出的电源VLED,那么启动的时候我们需要怎么处理,能让系统正常启动呢?
2、DLPA3005的VLED电压是如何输出的,与接的RGB LED有关吗?VLED会无限制的升高吗?
3、在设置了LED的电流后,VLED的电压会受LED的电流变化影响吗?
4、DLPA3005接的LED在工作的时候,可以认为是动态阻性负载,那么如果不接LED,替换成固定阻值的电阻,VLED会固定在某个电压值输出吗?
以上问题,还请TI的工程师予以支持解答一下,谢谢!