手头有一块DLP4500,然后有一根USB和mini-HDMI。我想在电脑上选取一些图片,让DLP进行显示。请问需要怎么连线?还有图片怎么传给DLP?电脑上有下载DLPLCR4500GUI这个软件,是通过它来实现的吗?我是新手,完全不知道怎么进行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
手头有一块DLP4500,然后有一根USB和mini-HDMI。我想在电脑上选取一些图片,让DLP进行显示。请问需要怎么连线?还有图片怎么传给DLP?电脑上有下载DLPLCR4500GUI这个软件,是通过它来实现的吗?我是新手,完全不知道怎么进行。
可以实现外触发(camera),也可以实现HDMI输入(VSYNC)触发的.
在下列USER GUIDE的16页硬件连接; 27页软件设置.32页TIMING图.
我现在想实现这样一个功能,一个黑白(1bit)图片序列,在给一个触发之后,开始按照一定的曝光时间和时间间隔在DMD上依次显示。
并且在每一副图在DMD上曝光的时间内,所有微镜保持ON或者OFF的状态不变,直到下一个图片开始显示。这个是我们比较关注的地方,不想让微镜反射的光闪烁(我们不是用在投影方面的)。
问题:1.如果把图片序列保存在电路板上的缓存区(是制作成固件导入吗?),怎么样可以通过外界给DMD一个触发信号,开始让DMD显示这个图片序列?
如果图片序列在电脑上,可以实现给一个触发信号,然后图片序列可以实时地显示在DMD上吗?
2.想要DMD 所有的微镜在一段时间内保持他们的状态,也就是保持DMD 屏幕上的形状不闪烁,直到我给他上传一个新的图片,这个可以通过4500的GUI做到吗?