Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP3010, DLP3010LC, , DLPA3000
我司最新设计得DLP3478+DLPA3005的驱动版,加载官网下载的配套固件之后一直没法点亮,DMD用的是DLP3010,是什么原因啊?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DLPC3478只能搭配DLP3010LC使用,另外请注意你的固件下载的是DLPC3478的,别下成DLP3438了
那你先测测所有的电压,1.8V,3.3V,Vbias,Voffset, Vreset等等,板上的电压都测一下有没有不正常的。
请提供原理图,DLPC3478和DMD的连接和EVM一样吗?有两种组合。DMD表面有图像吗?就是LED不亮?电压差多少?什么型号的LED?
和TI EVM板不一样吧?OSRAM Q8, Q9?还是专用高电压LED,那就需要修改。
你好,图纸是参考EVM设计的。DMD表面没有图像,LED灯也不亮,LED型号是LE B P0MQ,工作电压是3.5V. 方便提供下您的邮箱地址,我把原理图发给你,这里面插入附件总是失败
对了,我是做结构光投影用的,所以只接了一路蓝色的LED,另外两路没有接,这个 有什么影响吗
这些电压都是正常的,刚才又重新测试了下。 DMD的这三个电压VOFS,VBIAS ,VRST,测出来电压是0
DMD电压为0,系统就不正常。
你怎么确认电压时序是正常的?
HOST_IRQ为高还是低?
这是DLPC3478初始化正常的标志,然后再驱动DMD电压正常。
HOST_IRQ为高,系统初始化不正常。硬件有问题。后面全部不会对。

HOST_IRQ必须为低,DLPC3478才正常。
关键是哪些硬件问题会导致HOST_IRQ一直为高,都是按照设计做的
前面部分的时序都是正常的,就是HOST_IRQ拉不低,说民3478初始化失败了,DLPA3005是正常启动了
按照上述测试电压,哪一个不对,比如DMD电压不对,表示DMD连接首先确认。
DMD的这三个电压VOFS,VBIAS ,VRST都没有,其它电压都是正常的,表示DMD没有接触好?
有两个可能,一是DLPA3000这边电路没有问题吧?测试启动是否有过片刻电压?
二: DLPC3478根本没有检测到DMD的存在,就是DMD光机安装如何?DLPC3478和DMD之间连接性问题?
其他电压正常是个模糊说法(是否具体都对),测试DLPC3478的SPI是否在读FLASH配置?
能否有交叉测试,是否有一个确定没有问题的部件,比如光机确认是好的?
否则所有从头做起。
DLPC3478的SPI上电一直在反复读取flash的数据,CS信号频繁拉高拉低,这个可能是什么问题导致的呢
能不能帮我检查下图纸,我是DLPC3478+DLPA3005, 没有用DLPA3000