使用LightCrafter4500控制DMD,之前一直都能正常使用。直到刚刚在上传固件时我拔掉了电源线,然后软件弹出弹窗,大致意思是flash上传失败(具体记不清了)。当我再次插上电源线,打开控制软件时,就连接不上DMD了。我尝试更换软件版本也不行。


电路板上的LED灯也不亮了,

之前一直是可以亮的,我记得还是闪烁的。

现在我无论重新插拔电源线、usb线,都无法连接至DMD。请问我该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目测不是TI官方的LCR4500光机模块,厂家是谁,建议直接找厂家售后。
从图片来看,你所用的GUI软件版本是v3.1,该软件在win7(不含)以上版本的操作系统,上传固件是不能成功的,必须要v4.0以上才支持。
目前的状况应该是直接不能识别并显示connected。
建议先更新软件到4.0以上,然后找到光机控制板上的hold the bootloader跳线帽,短接,然后一般就能连上,如果连上了, 用新版本软件update firmware,然后断开短接的地方就可以恢复了。
如果有啥问题,可以私信交流。18501375210