投影仪开机后,d8,d9一直常亮,d6,d7熄灭,表明一直在进行引导过程,且光机无法正常投影。连接软件只能显示相应的dmd型号,其它信息无法获取,要怎么进行维修
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先你要测量所有电压是否正常,1.1V,1.8V,3.3V, DMD的Vreset, Voffset, Vbias等,SPI flash在开机后有没有通信,RESETZ和INTZ的状态。
EVM板有提供所有的原理图和PCB设计资料,你要对照着量这些电压,你resetz没有拉高,大概率有电压没有起来或者短路了,你需要对照原理图去排查是哪个电压没有起来,哪里短路,有没有芯片没打坏。
您好我们测量了tp50 (3.3v),tp47 (2.496v),tp23 (1.822v),tp51 (1.122v),这些电压与电路原理图示意一致,我们又测量了DMD的Vreset, Voffset, Vbias等,分别tp56 (17.82v),tp57(13.82v),tp58 (9.79v)与电路图中也一致。我们测量了led的阳极tp54与gnd之间有1.8v,与阴极端子间0.5v。这个电压电路图中没有测量示意,不知道正不正常。同时我们通过软件更新了固件,提示更新成功,但是投影仪并没有点亮。我们还是没有找到失效原因,