Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
TI工程师,您好!
我用DLPLCRC900EVM评估板驱动DMD5500,现在遇到的问题是,经过了多次的USB反复插拔后,用USB线缆连接PC和评估板时,PC端无法识别USB设备,找不到DLPLCRC900EVM,但是评估板本身应该是可以正常工作的(电源灯常亮、状态灯一直闪烁)。分析USB部分电路图后,结论如下:
0、评估板之前是可以正常工作的,不清楚是否是反复插拔USB线缆的原因,造成了该部分电路异常或者是软件的工作异常
1、缓冲器U12工作正常,上电后用USB线缆连接PC和评估板,TP16可以检测到3.3V的高电平输出,拔掉USB线缆,TP16输出电平是0V
2、在步骤1的基础上,移除TVS器件U13,用USB线缆连接PC和评估板,PC仍然无法识别到评估板
3、电阻R63和R64阻值实测为22R,连通性正常
4、Debug串口输出的启动日志里面,没有关于USB事件的记录(仅仅输出了评估板的启动流程)。
我的问题是:
1、在上述测试步骤的基础上,如何判断是评估板的软件出了问题,还是硬件出了问题,如果是硬件问题,是否需要更换DLPC900芯片?(因为前端电路实测工作正常)
2、如果是软件问题,该如何解决?因为PC端软件识别不到USB设备,连不上评估板,无法进行下一步的操作。
盼复、谢谢!