你好!我们是大陆地区 唯一家做桌面SLA技术的公司 13年就大批量开模生产 激光光固化设备。考虑到DMD比振镜更加好控制和稳定性方面的衡量 我们公司现在正抓紧核在4500这个平台上 替代现有的振镜扫描技术。
这里我们有几个小问题需要请教下你们工程师
一 我们在参考TI官网的 420NM波长的LED 测试,按照TI官方的测试数据 4500光机 耗损只有百分之20多。我们想请问你们是使用1颗LED 还有3颗LED 如果1颗LED 你们LED 的位置 是在RGB的哪个位置。 使用1颗LED 或者3颗LED的时候 是否需要拆除光机里面的折射镜吗?
二 .45的DMD 不是特定的UVDMD 看资料是支持400NM到700NM 波长 在405NM波长的情况下 是否可以支持
我们是宁波智垒电子科技有限公司 国内北美有8家分公司 旗下品牌 智垒 TMTCTW ATSMAKE
邮箱:305438067@qq.com 廖工