TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500的LED驱动芯片问题

Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, TPS54620, TPS65145, DLPC6401, DLP4500-C350REF, DLPR350

您好,

     我根据LightCraft参考电路,自己做了个板子, 用FPGA拍出RGB信号给DLPC350(1140*912*60HZ)。

     下载DLPC350的firmware(V2.0)成功。 HEART-BEAT绿灯是闪烁的。

     通过I2C读取的DLPC350的寄存器如下:

        REG 0X20  = 0x1   (hardware status 正常)

        REG 0X21 = 0x1   (system status 正常)

        REG 0X22 = 0A    (main status 正常值为0) 不知道为什么会这样, 为什么DMD 没有 parked ? 

  板子的状态是光学引擎不投光。 示波器测量发现, PWM_R,  PWM_G,  PWM_B,  LED_R_EN,  LED_G_EN,  LED_B_EN, 都有波形,大约是PWM-10KHZ, EN-240HZ.

  

   但是TPS54620就是没有输出,测了下LED正极端的电压, 0.1V左右。  下面贴出TPS54620这块的原理图, 和参考设计是一样的。

TPS54620为什么没有输出呢?  上电后,一切都是默认的。 仅仅做了读DLPC的几个寄存器的操作。