你好:
我的DLP LightCrafter 4500 已经往Flash里面写入了4幅24位RGB图像,在Vedio Mode 下能成功投影,但是按照User Guide中的步骤来创建Pattern Sequence,最后一步Send过去后,右边的Sequence Validated就变红了,请问是哪里配置错误了,还是会不会有硬件问题?如图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我想问一下,如何控制DLP4500将图像通过DMD芯片投影出来?求解答,急用,谢谢
DLP4500有2种典型应用模式: video mode, pattern mode.
http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011e/dlpu011e.pdf
Video mode配置:参考第24页.
pattern mode配置参考:第30页.
非常感谢,我想问一下,您那有没有操作步骤的手册,如果有可不可以发给我一份,我邮箱1538253183@qq.com
您好!
您可以将需要投影的pattern制作成24bit的image( 分辨率要求1140*912)然后存储在flash中,再在GUI中设置pattern顺序,具体的设置步骤参考上一楼回复的图片。
您好,感谢您的回复。您指的是Guide上面这部分内容吗?这儿提到的External RGB input pattern 是指的通过HDMI传输的pattern模式吗?这个模式下8bit最高120Hz,1bit最高2880Hz。在下图中是不是要修改成Internal触发才能实现对1bit的2880Hz控制呢?
您好!
使用HDMI是可以投影1-8bit pattern的。
这儿提到的External RGB input pattern 是指的通过HDMI传输的pattern模式吗?
->是的,通过HDMI输入pattern数据并投影
这个模式下8bit最高120Hz,1bit最高2880Hz。在下图中是不是要修改成Internal触发才能实现对1bit的2880Hz控制呢?
->在pattern sequence模式下,修改Pattern source为video port,trigger mode为Vsync,同时配置1bit的sequence