我想问下,哪里能找到DLP 4100开发板的应用FPGA测试代码,或者是开发指南或者开发手册,参考实例之类的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问下,哪里能找到DLP 4100开发板的应用FPGA测试代码,或者是开发指南或者开发手册,参考实例之类的?
我是从TI官方买的芯片组,板子做出来了,但是还在调试,应用FPGA这块没有测试代码,可以提供吗?有费用也行,或者能提供技术支持。
请联系芯片代理商?是从哪家购买的?这个已经量产7年了.
你需要哪部分代码?用户FPGA的代码是提供的。
另外,购买D4100时提供这部分代码的。
tel:0396-5970858
e-mail:sales@jinfeitech.com
website:www.jinfeitech.com
我想请问一下,你这个PCB板是从TI官网上面下载的资料做的PCB板吗,如果是的话,我想请问你做这个板子花了多少钱,因为我也想做一个这样的板子
谢谢
对的.
所有PCB layout(GERBER)加工文件都在这里可以下载:
http://www.ti.com/tool/dlpd4x00kit
具体费用要联系本地PCB加工商.
你好
你们的板子是在哪做的?
这个是20层的板子,需要找好的厂家做板子及贴片
你邮箱是多少,我们可以提供技术支持
sales@jinfeitech.com
祝好