我的lightcrafter3000套件装了对应的GUI5.0,按照说明书的指导在电脑上完成了RNDIS的安装,但是在GUI里点击connect还是没有反应,这是怎么回事?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的lightcrafter3000套件装了对应的GUI5.0,按照说明书的指导在电脑上完成了RNDIS的安装,但是在GUI里点击connect还是没有反应,这是怎么回事?
您好,我第25页到第28页都会背了,我说了我就是不管怎么调IP,我这个RNDIS的状态就是一直未识别
,当然也连不上GUI,我的GUI版本是5.0,我试过断开所有的网络连接也换过电脑,都是不行,如果我关了他的IPV4和IPV6,他会显示“已启用”....但是依然连接不上GUI(把IPV4关了肯定连不上),奇怪的是我见过有那么一瞬间GUI的连接状态是“disconnect”,但是只有几秒钟时间,
因此,
我的第一个问题就是,是否在这个网络连接里,只要我的状态是“未识别的网络”,那么肯定连不上GUI?
第二个问题就是,怎么解决这个“未识别的网络”问题?不要给我说参考user's guide了,我确定我是认真看了很多遍并执行无果才来这里寻求答案的。
第三个问题,我看有人说是因为USB连接线的问题,应该用usb1.1而不是2.0,请问这个属实吗?USB难道不是向下兼容的吗?
第四个问题,有那么几秒钟,我的GUI的连接状态是“disconnect”,说明是连上了,但是只有几秒钟随后就不行了,这说明什么?
期望您的回复,谢谢
sincere
Chen Yu
1.更改IP地址参考: http://www.ti.com/lit/ug/dlpu006e/dlpu006e.pdf
第27页.
Linux and mac driver, please follow:第23页.