Part Number: DLPC3421
Other Parts Discussed in Thread: DLP160CP, , DLPA2005, DLPC3436
背景:DLPC3421、DLP160CP和DLPA2005 一起使用常规实现360p投影机方案。
目的:我们想根据技术手册,通过增加fpga实现720p hd mode。
问题:
1.fpga型号只能是 XC7S50-2CSGA324C4493 吗?能否采用DLPC3436 使用的 XC7Z020-1CLG48414493 ?这样我们可以通过parallel port(rgb888)输入,而不必使用FPD-link。
2.如果可以采用DLPC3436 上使用的 XC7Z020-1CLG48414493 那么相关的固件(dlpc、fpga)用什么版本?
3.如果只能使用XC7S50-2CSGA324C4493 这个fpga的固件在哪里下?下载了dlpc3421的固件发现里面没有包括fpga的固件。
4.能否提供这个方案用到的原理图、固件及其他资料。