This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP6500FYE: DMD6500 S600 HDMI下显示问题

Part Number: DLP6500FYE


您好,我们现在使用的6500(S600)的开发套件,我们想基于这个板子,用HDMI的方式做一些投影的工作。

发现投进去连续的灰度图,显示出来的图具有明显的间隔,不是连续均匀变化的。我们也用了Lightcraft软件测试,也有类似的情况,想寻求TI的技术支持。
下图的左图是我输入的图片,中间图是通过HDMI传输显示出来的结果,右图是通过USB传输显示的结果。


USB传输非常均匀,HDMI传输不仅存在明显的阶梯,还存在明显的亮度起伏变化。另外黑色背底下,HDMI的也没有USB的黑。(可能下面的图不是非常明显)

希望技术人员能给一些指导。感谢感谢



  • 我们还做了一个棋盘测试,都是在video mode,用hdmi连接,左图是internal test pattern,右图是parallel RGB,左图对比度很好,黑色部分基本看不出来有光,右图的黑色并非纯黑。希望技术人员也能给解答一下。