Part Number: DLPC230-Q1
你好!
我在使用DLPC230 Control Program Lite 1.8 Build 1242下载固件的时候,在Flash Block 一栏出现Invalid Flash Image,如下图,我的 .bin文件上是由DLP Composer 软件生成的,我已经将DLPC230 Control Program Lite 1.8 Build 1242软件重装过好几次,驱动也重新安装过,但是依旧显示Invalid Flash Image,这个由DLP Composer生成的bin文件在其它电脑是可以识别的,并且换过几台电脑都无法识别,只有个别电脑可以识别。