This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP 4500 投影条纹图像问题

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254

您好!我们现在的目的是用蓝光投影条纹图进行三维测量实验。然后遇到一些问题:
       比如我烧进去几幅24RGB的图,想要一张一张依次投影出来,但是用video mode时,用蓝光只能投影出来其中一张,其他的想要投影出来,需要做什么设置么,不知道怎么操作?
       做三维测量的时候,想要把我们目前的系统中的投影机换成DLP 4500 的投影机去做实验,想要投影一副图像,拍摄一张,对于投影机或者相机,软件里需要做什么改变么?
       另外:我之前遇到将HDMI 接口和USB 接口同时连接在投影机和pc上,GUI显示的connected 是红的,表示未连接,有个技术人员告我说二者只能连一个,我又看到说明书上的Video mode 中parellel RGB 功能是需要连接HDMI的吧,那这个怎么解决,或者说用这个功能怎么实现投影?
  • 1. 烧入的图片是在FLASH中,因此要选择pattern mode;我们可以发一个设置好的给你测试;请问如何发给你?

    2. 做3D 测量,TI提供的方案是:http://www.ti.com/tool/TIDA-00254,请以这个为基础开发.(这个系统是基于4500的).

    3. USB和HDMI可以同时连接; USB只是起控制作用; HDMI是从PC输出video到LightCrafter4500.(HDMI),刻有通过USB设置LC4500选择HDMI投影输出.

    你有许多基本问题, 可以通过电话和我们或代理商联系直接沟通.

  • 您好! 多谢回答

            可以发到459642054@qq.com,谢谢!

            我之前有联系一个代理商的技术人员,没给解决了,总是让我自己试试。对于在video mode下实现parellel RGB 投影,那技术人员跟我说可能需要接入外围设备,我问是什么,他说不知道,没弄过!

           你说的 “刻有通过USB设置LC4500选择HDMI投影输出” 是什么意思,我知道HDMI是从pc输出video到投影机的,也试过了,可以,但是问题是同时接USB和HDMI的时候,GUI 上显示的是不连接的,各种功能键都是灰的,没法选择

          

        

  • USB主要是来控制4500和下载firmware.HDMI(DVI)是连接PC输出.

    已经发给一个测试给你的.lightcrafter4500 V3.0版本.