MSPM0L1228: MSPM0L1228的PB2引脚未正常拉低

Part Number: MSPM0L1228

PB2引脚连接3850看门狗set1,在进入boot前本应拉低来关闭3850看门狗防止boot时被复位,实际PB2引脚未被拉低,导致进入boot后复位,boot失败。

排查后发现以下现象,请参考:

  1. 断开故障MCU_PB2与外部电路的连接,PB2可以正常拉低;连接PB2与外部电路(实际只有一个10k上拉电阻到3.3V),PB2无法拉低。
  2. ABA交换故障件和正常的MCU,故障现象跟着MCU走。