接口封装的是没有问题的;无论传入什么json均可以;
配置看着也ok,配置的账号密码,是登陆的账号密码对吧?
但是当调用接口的时候返回 如下图;我确定 这个authorization 是ok的,因为其他的接口(下单、查库存)返回的都是正常的,
只有测试这个接口的时候,不可以;
另外我确认了;接口是外网ip 端口,绝对可以访问;
而且
而且无论true 和false我都测试过了,均不可以
同样遇到这个问题:
1.postman测试自己的地址是正常的,
2.https://transact.ti.com/v2/store/subscriptions/inventory/test一直报错4033.正式环境没收到通知请求
Hi Hewen,
当前inventory subscription API 不稳定,已经反馈内部团队处理,另外您的账号未通过审核并已经关闭下单Order API的使用权限,请知悉谢谢。