Part Number: ADS8509
https服务已经搭建成功,API 回调接口已经配置好(帮看一下,设置是否有问题)
API回调接口 我已经通过客户端工具测试过,是能正常访问的
器件型号对应的部件号也已经订阅成功,以下是订阅接口返回的信息
{ "tiPartNumber": "ADS8509IDW", "requestedQty": 110, "currency": "USD", "autoSubscribe": true, //此属性给值true和false都试过了 "expirationDate": "2023-03-03", "creationTs": "2023-02-01T01:40:47+0000", "lastUpdatedTs": "2023-02-01T01:40:47+0000" }
但是,访问测试接口 transact.ti.com/.../test 一直报错,
且也尝试换成http,还是报一样的错误
如上图报错一直提示证书问题,我通过IIS部署回调接口的,且IIS已经成功导入证书
另外,部署回调接口的服务器防火墙都已关闭,不存在屏蔽海外IP的问题,另外,我开的服务器是海外服务器
请管理员从后台帮助查明原因,注册的邮箱号是tianxiao@yuge-info.com