API 下单报错如下,请问是什么原因导致的呢?
ERR-TICOM-ORDER-API-KNV-0503 Unable to validate orderThe order could not be completed at this time
Hi Haibo,
请问您的账户和bank transfer信息是昨天才完成提交的么?一般TI 内部会有一天左右的处理时间去完成相关设置。
我看了一下可能是你发的JSON file 格式有问题,以下是我用你的账户成功在测试环境下测试单的payload,你可以再试一次,谢谢。
在测试环境 返回201是正常的 但是正式下单就不行 返回值是503 请看下图
"errors": [
{
"errorCode": "ERR-TICOM-ORDER-API-KNV-0503",
"type": "Validation",
"section": null,
"field": null,
"reason": "Unable to validate order",
"message": "The order could not be completed at this time",

Hi Haibo, 请问您有相应的TI 销售代表联系方式么?