API 相關問題

Hi 

客人豪恩(Long-Horn)有以下疑問..要求代提出E2E, 麻煩請幫忙回覆,十分感謝

  1. TI系统限制单个订单最多创建50行..請問若是使用"I" 是否可以在同一個訂單生成超過50行? 還是會分不同的訂單創立?
  2. 当前正式環境TI已有送货,但SRM目前尚未收到发票信息 .請幫忙確認push invoice API error
  3. 請問API team是否可以提供一份订单返回信息指导豪恩对订单的处理方式矩阵?                                                                                            
  • 增加以下问题点:

    1.SRM修改PO增加行项目时,目前我们测试是在原SO增加行;Jean讲此点不一定,那么在TI原SO上增加行,还是生成新的SO的规则是什么?

    2.TI推送ASN发送没有附件问题 (测试系统,CONTONT LIST多行时)

  • Hi Mic,

    1. Insert line item是会创建新的Sales order 的,只要是order change形式过来的增加行都会生成新的SO. 

    2. 请提供发货ASN waybill号以及发票号。

    3. 可以参考API portal中order response schema 里面对字段的详细解释。

  • 1.目前我们在测试系统订单修改时增加新行,SO还是原来的订单号,也会同步增加新的行,与您解释的不一样?是TI API测试系统和正式系统不一样吗?

    2.TI推送ASN发送没有附件的waybill:0424785858 。

    3.我们在测试的时候,目前API portal中的order response schema 似乎与实际不一致。

  • 1. 关于insert 是否可以超过50行的问题烦请与Jean进行确认,在API技术层面没有限制但是业务层面后端的SAP ERP是有限制的。

    2. 这个问题我们正在查看,会及时告知。

    3. 可以麻烦列出不一致的字段么? 可能的原因是前两天有release稍许有改动, 目前请以测试系统实际返回的内容为准。