您好请问,此接口返回信息是需要我们等待30分钟到24小时才会更新对应的价格状态是吗?
您好,
通常在提交报价申请后的 30 分钟至 24 小时内提供报价回复,并且可以使用 GET 方法检索报价回复。“quoteStatus”字段指明报价是处于“accepted”还是“rejected”状态。商品的“status”字段指示某个商品是处于“pending”、“bid”(已报价)还是“no bid”(TI 无法提供价格)状态。
其它详细信息请参考我们portal 上的具体指南。谢谢。
您好,因为后续没有收到您新的留言。我们会先关闭这个问题。谢谢。