一个报价单的quoteStatus 与 status 的值分别为何值是可以不用从TI检索报价

一个报价单的quoteStatus  与 status  的值分别为何值是可以不用从TI检索报价

  • 您好,以下是quoteStatus 的具体指南。您可以根据指南和您具体的业务需要去判断您后续是否需要检索报价。谢谢。 

    通常在提交报价申请后的 30 分钟至 24 小时内提供报价回复,并且可以使用 GET 方法检索报价回复。“quoteStatus”字段指明报价是处于“accepted”还是“rejected”状态。商品的“status”字段指示某个商品是处于“pending”、“bid”(已报价)还是“no bid”(TI 无法提供价格)状态。

  • 您好,因为后续没有收到您新的留言我们会先关闭这个问题。谢谢。