您好,我们现在要对接库存和价格api,想获取TI的所有GPN和OPN以供采购部门查询使用
目前看到的api套件只有/store/products/{tiPartNumber},/store/products都有必填字段
/store/products/catalog这个接口是查询所有的吗?
测试使用的器件号只支持:器件型号AFE7799IABJ,通用器件型号AFE7799两种吗
他们的关系是不是AFE7799包含AFE7799IABJ,谢谢
您好,
在 /store/products/catalog下
库存和价格 API 提供可订购器件型号 (OPN) 和通用器件型号 (GPN) 的实时库存情况及价格,并能够获取所有 TI 器件型号的完整目录。在创建订单之前,您必须验证各个器件的供货情况。该 API 提供推送或检索两种实现方式。当单个器件到货时,推送 API 将向您的系统实时发送 webhook,并可用于触发自动化流程。有关更多信息,请参阅推送通知。
注意:目录 API 限制为每 4 小时 1 个请求,每天总共 6 个请求。超过此限制可能导致您的 API 访问权限受到限制或被撤销。请参阅速率限制,以了解其他限制。
您在测试的时候可以选择AFE7799IABJ TI part number) 和 AFE7799 (GenericPartNumber) 作为SAMPLE进行测试。