Part Number: LMR36520
您好, 电路可以输出负电源,从原理图看有一个小问题,PG引脚应该串联一个电阻接到GND. 另外150uH有点大,建议33u~47u.
我设计的正压输出电路,PG引脚直接接地的,可以正常输出,这块PG引脚直接接地,您的意思负压电路会有影响,正压电路是这样的
不使用PG功能请悬空。使用的话串联电阻接对应电平。
我看芯片资料说的,不使用PG功能,必须将其接地
另外还想问一下,VCC这个引脚是接一个1uf的电容到地,那么在负压电路中,我将VCC这个引脚接一个1uf的电容到-18V,这样的接法正确吗
open-drain可以悬空,Can be left open when not used。
但是负电源输出的时候如果要接也是接到Vout(-18V)而不是GND。推荐悬空,基于目前PCBA,如果做悬空处理的改动应该是比较容易的,您可以尝试一下,希望对您有帮助。
那这个负压电路设计中,VCC和PGND这两个引脚的接法您看一下有问题吗
没问题。
那PG引脚:1、直接悬空,2、接100K电阻到GND。将PG引脚通过这两种方法改进处理看一下输出结果
您好,我现在将PG引脚直接悬空,和连接到Vout(-18V)这两个办法都试了,但是输出只有-3.几伏,这是什么原因呢
电感换了吗?
正压电路也用的是150uH的电感,负压电路用150uH的电感会有影响吗
建议33u~47u