客户出现未推送成功个情况——没有物料价格

客户的TI返回信息为:没有物料价格。具体是什么原因导致的?

  • 您好,请问以下是不是正确的订单号码?

    129102000042581
    129102000042580
    129102000042582
    129102000042583
    129102000042586
    129102000042594
    129102000042606
    129102000042605
    129102000042604
    129102000042603

    如果这些是正确的订单号码那么我目前在24小时之内只找到了129102000042606 PO retrieve 的记录且因为这笔订单在TI 系统中没有生成所以Retrieve不成功。

    麻烦请您确认以上是否是正确的客户发送PO号码,且麻烦客户查看他们是否在24小时内成功发送了API 订单给TI (这里的成功发送的定义是只要客户在发送这些订单时API 连接TI 系统成功并不意味着这些订单需要在TI ERP 系统成功产生)。 谢谢。 

  • 您好,因为后续没有收到您新的反馈我们会先关闭这个问题。谢谢。