TIDA-010271: 关于TIDA-010271原理图里Pin Description的疑问

Part Number: TIDA-010271

我在浏览TI网站的TIDA-010271这款设计时 注意到TI所提供的设计文件Schematic设计布局和元件的详细原理图里有几处不明白的地方 在文件里第2页和第7页都有写着J17 Pin Description 和J3 Pin Description这样的文字描述,同时可以在第2页找到J3和J17的元器件,然而所写的Pin Description内容均对应不上元器件管脚内容,且同一个Pin Description所述内容也不相同,例如在第2页的J17 Pin Descrption中写着“5 A2_GND - shared A2_GND with microcontroller”,但在第7页的J17 Pin Descrption中却是“5 A1_GND - shared A1_GND with microcontroller”,并且所描述的管脚数量和编号和实际J3和J17的管脚对应不上,这让我感到不解,还希望专家们能详细跟解说一下,谢谢。(详细情况如截图所示)