Part Number: TPS40210
TPS40210比较容易实现,且电路简单。能否做成多相的电路?当然,多相的脉冲由外部电路另外设置解决。我有一个项目,输出电流是4.5A,电压由36V升至74V。用同步的电路比较复杂。而且一相也是解决不了。用TPS40210也不可以做到。所以,想到多相电路。如果可以实现,对具体的电路TI的工程师能给于指点,如第二、第三相的FB接到哪里?comp怎样连接等等。如果不可能实现,等于没说。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好
感谢您的支持和信任
关于您设计多项的电源设计问题,如果您不纠结于这款IC可以用官方的webench工具来实现,因为这个工具会根据您的参数和要求提供相关官方推荐的参考设计,所以如果您不是十分确定用哪款IC,可以以需求为导向解决您的问题。