我是API 2.0的客户,公司是:麦格米特 。
我的密钥是密钥:hpq3CYA0RdB1wCSUbnLCnWoUzhhe0aWs ,找不到对应的ship to和sold to,请帮忙告知, 不确定密钥是生产环境还是测试环境, 谢谢
我是API 2.0的客户,公司是:麦格米特 。
我的密钥是密钥:hpq3CYA0RdB1wCSUbnLCnWoUzhhe0aWs ,找不到对应的ship to和sold to,请帮忙告知, 不确定密钥是生产环境还是测试环境, 谢谢
Hi team,
I got a question from customer about API rate limit.
In the API portal rate limit table, the pass is indicated like "/v2/backlog/orders"
Does this mean that if customer exceeds the rate limit in test environment
…Hi Team,
quote retrieve状态下,26938504已经显示生效。
但是发起订单创建请求后,返回的结果始终是REJECT,原因是 quote is invalid,请协助检查原因,谢谢!
返回数据:
{"orders": [{
"customerPurchaseOrderNumber": "HC20250701001",
"orderStatus": "REJECT",…
Hi,
我在官网上使用 Client-ID 和 Client SECRETE,去调用PRODUCT API,page(required)一直异常,请给予调查并且今日(6月30日)内给予回复;
在测试环境中create po 后 返回有ESD日期的json 。请问如下图JSON如何清楚地识别和了解哪些数量是已经交付,哪些未交付. 已经交付和未交付有哪些区别,可否可以提供一些参考信息。
schedules: [{ "requestedQuantity": 20000, "requestedDeliveryDate": "2025-07-30", "confirmations": [{ "tiScheduleLineNumber…
今日取得了Order 信息中的 ESD (estimatedShipDate=2025-12-08)日期值,与我第一次提交交付日期(requestedDeliveryDate=2025-09-15)日期值不一致。如果我们接受 现有的ESD 日期,那么我们是否需要重新请求交付日期(PUT)发送回 TI 以确认为 2025-12-08 ?
"schedules": [
{
"requestedQuantity…
Hi team,
I got a question from customer about API security.
Is the web server that TI is using to operate backlog API located in a 24 hour monitored data center?
Customer needs to know the answer to this question to pass their internal…
结算信息部分目前已经确认能正常调用
报价创建报错返回如下所示:
{"fault": {
"faultstring": "Invalid API call as no apiproduct match found",
"detail": {"errorcode": "keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound"}…
在进行报价的时候提示invalid tiPartNumber,想知道产品的名称必须一定要全大写吗? 是否存在有小写字母的物料?
关于订单变更checkout profile Id,是只能更改整个订单的,还是说可以单独改订单某个行项目的?比如说一个订单下有两行行项目,可以单独更改其中一行的checkout profile Id吗?
下图是订单变更的请求部分截图:
1. 如果只能更改整个订单的checkout profile Id,应该只需要更改A处的checkout profile Id是吗?
2. 如果可以改订单中某一行的checkout profile Id,是不是要加上 itemCheckoutProfileId…
如题,之前调用TI创建订单接口 可以根据返回响应的JSON信息 中 捕捉 message节点下的一些信息 如:Code :TI-TXT-005 、TI-TXT-006、TI-TXT-051 等代码信息,如今只返回部分信息没有message 节点(下面JSON),
1.请问是什么原因,需要如何改正,
2.最近调用测试 TI订单新增、订单更改接口响应很慢,需等待十几秒或二十几秒才会响应出订单信息,什么原因,要如何修正。
{
"orders": [
{
…
当TI报价编号正确的时候,不管是之前能成功建单的报价还是新建的,都会走到Sales document 2XXXXXXX is currently being processed (by user IFEXECSLS001)这个错误
{"orders": [{
"messages": [ {
"code": "TI-V1-042",…
Dear,
客户API开发同仁在TI官网上调用测试环境backlog API2.0的时,出现ASN information not found的报错信息,详情如下,请复查客户调用的接口是否正确。 TI业务端确认如下PO均已在5/30/2025 测试环境完成出货,谢谢!
在TI网站调用的截图如下:BP4925050004-3-1
我们调用的接口地址如下:
transact-pre.ti.com/.../advanced-shipment-notices
…hi there,
FUMAN 送了如下数据,但是遇到报错Missing endCustomerCompanyName, 可是request 数据并没有endCustomerCompanyName, 请帮忙解决,谢谢!
transact.ti.com/.../quotes
推送的数据是
{"quote":{"contactEmailAddress":"","lineItems":[{"quantity":200000,"requestedUnitPrice…
hi team,
customer Rigol fails to receive api order push, could you help to check? pls kindly find their URL and setups in screenshot.
https://ipaasapi.rigol.com/iPaaS/srm/orderPush
We are integrating the Backlog API for our company. However, we have encountered an issue and need your assistance. When we post to create an order as follows:
Hello team,
请提供如下订单5/16/2025 或者 5/17/2025 主动提供给客户的API发货信息文档,谢谢!
TI SD#1027325593, PO# SP96250413646-2-1, 发货日期 5/16/2025, Waybill#428577523, DN#633271188