看到手册上写了FSK MODE有好几种。但介绍的不是很详细,加上英语不是非常好,看的有些云里雾里。
说一下目前我的模糊理解,请指正,谢谢!
1.PIN MODE:DV 负责时钟, D0,D1,D2 直接给二进制FSK数据。
2.SPI MODE:外部芯片(FPGA、DSP、MCU)将FSK数据通过串行外部接口(这里的SPI应该指的不是严格的协议?)CLK、DATA、LE送入寄存器。
3.I2S MODE:与SPI类似,接口改变为D0(FS),D1(DATA),DV(CLK)。
刚刚接触射频,希望学到更多的东西,大家不要客气,谢谢!