Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-CXEVM
现调一块DS90UB913A的板,与TI的 EVM DS90UB914A-CXEVM 对接,EVM上的LOCK都无法锁定。
电路时钟设计如下:
DS90UB913A外挂 48MHz振荡器,分频后输出24MHz给摄像头,摄像头出来的PCLK为72MHz。
用示波器看,48MHz及72MHz的时钟频率还行,就是副度不是很大,且波形类似于正弦波。
看DS90UB913A,其要求PCLK为高电平时,要求“1”的时间必须大于0.4T,低电平时,要求“0”的时间也必须大于0.4T,按类似正弦的波形初步判断可能无法满足这要求。
不知大家是否有遇到这样的问题,针对上述的时钟有没有什么建议。
另外,关于信号与电源的公共走线,阻抗肯定会出现不匹配,不知同轴信号传输对阻抗匹配要求高吗?根据洗板厂家给出的数据,我用Polar软件计算出来的阻抗为46.3欧姆,但往供电的分支明显是无法阻抗的,遇到这问题如何解决?