This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS125DF111: 器件必须连接到Sigcon GUI才能锁定CDR

Part Number: DS125DF111

当使用器件时,配置12.5G的二分频去重定时6.25Gbps的数据时,将管脚ADDR0/LOCK作为CDR状态检测的管脚,按照手册说明,当CDR锁定时该管脚将输出高电平。但是在使用时,发现该管脚始终为低电平,只有当把器件连接到Sigcon GUI并且打开state monitor连续更新状态后,CDR才显示锁定并将该管脚输出为高电平。并且当输入信号断掉再重新给retimer 之后,CDR无法锁定,同样是必须打开monitor持续update后才能锁定。想请问这个问题如何解决?

  • 您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 你好,

    您能否共享可比较的锁定和非锁定DS125DF111通道的寄存器转储?此外,您从DS125DF111寄存器0x02中读取了哪些值?

    你有烧写指南吗?如果是这样,您是否尝试过按照表7、8或9配置设备,并查看设备是否锁定在CDR上?

  • 这是直接导出的DS125内部寄存器的值

    CDR.cfg:                         

    0x0  Shared Registers_0x00  00

    0x1  Shared Registers_0x01  61

    0x3  Shared Registers_0x03  00

    0x4  Shared Registers_0x04  01

    0x5  Shared Registers_0x05  10

    0x6  Shared Registers_0x06  00

    0x7  Shared Registers_0x07  04

    0xFF Global Registers_0xFF   01

    0x0  CH A_0x00     00

    0x1  CH A_0x01     00

    0x2  CH A_0x02     00

    0x3  CH A_0x03     00

    0x8  CH A_0x08     00

    0x9  CH A_0x09     00

    0xA  CH A_0x0A     00

    0xB  CH A_0x0B     0F

    0xC  CH A_0x0C     08

    0xD CH A_0x0D    00

    0xE  CH A_0x0E     93

    0xF  CH A_0x0F     69

    0x10       CH A_0x10     3A

    0x11       CH A_0x11     20

    0x12       CH A_0x12     A0

    0x13       CH A_0x13     90

    0x14       CH A_0x14     00

    0x15       CH A_0x15     10

    0x16       CH A_0x16     7A

    0x17       CH A_0x17     25

    0x18       CH A_0x18     40

    0x19       CH A_0x19     37

    0x1A       CH A_0x1A     00

    0x1B       CH A_0x1B     03

    0x1C       CH A_0x1C     24

    0x1D       CH A_0x1D    00

    0x1E       CH A_0x1E     01

    0x1F CH A_0x1F     55

    0x20       CH A_0x20     00

    0x21       CH A_0x21     00

    0x22       CH A_0x22     00

    0x23       CH A_0x23     C0

    0x24       CH A_0x24     40

    0x25       CH A_0x25     00

    0x26       CH A_0x26     00

    0x27       CH A_0x27     00

    0x28       CH A_0x28     00

    0x29       CH A_0x29     00

    0x2A       CH A_0x2A     30

    0x2B       CH A_0x2B     00

    0x2C       CH A_0x2C     72

    0x2D       CH A_0x2D    87

    0x2E       CH A_0x2E     00

    0x2F CH A_0x2F     67

    0x30       CH A_0x30     00

    0x31       CH A_0x31     00

    0x32       CH A_0x32     11

    0x33       CH A_0x33     88

    0x34       CH A_0x34     BF

    0x35       CH A_0x35     1F

    0x36       CH A_0x36     31

    0x37       CH A_0x37     00

    0x38       CH A_0x38     00

    0x39       CH A_0x39     00

    0x3A       CH A_0x3A     00

    0x3B       CH A_0x3B     33

    0x3C       CH A_0x3C     F9

    0x3D       CH A_0x3D    00

    0x3E       CH A_0x3E     80

    0x3F CH A_0x3F     00

    0x40       CH A_0x40     00

    0x41       CH A_0x41     40

    0x42       CH A_0x42     80

    0x43       CH A_0x43     50

    0x44       CH A_0x44     C0

    0x45       CH A_0x45     90

    0x46       CH A_0x46     54

    0x47       CH A_0x47     A0

    0x48       CH A_0x48     B0

    0x49       CH A_0x49     95

    0x4A       CH A_0x4A     69

    0x4B       CH A_0x4B     D5

    0x4C       CH A_0x4C     99

    0x4D       CH A_0x4D    A5

    0x4E       CH A_0x4E     E6

    0x4F CH A_0x4F     F9

    0x50       CH A_0x50     00

    0x51       CH A_0x51     00

    0x52       CH A_0x52     00

    0x53       CH A_0x53     00

    0x54       CH A_0x54     00

    0x55       CH A_0x55     00

    0x56       CH A_0x56     00

    0x60       CH A_0x60     80

    0x61       CH A_0x61     BE

    0x62       CH A_0x62     90

    0x63       CH A_0x63     B3

    0x64       CH A_0x64     FD

    0x65       CH A_0x65     00

    0x66       CH A_0x66     00

    0x67       CH A_0x67     00

    0x68       CH A_0x68     00

    0x69       CH A_0x69     0A

    0x6A       CH A_0x6A     44

    0x6B       CH A_0x6B     40

    0x6C       CH A_0x6C     00

    0x6D       CH A_0x6D    00

    0x6E       CH A_0x6E     00

    0x6F CH A_0x6F     00

    0x70       CH A_0x70     03

    0x71       CH A_0x71     20

    0x72       CH A_0x72     00

    0x73       CH A_0x73     00

    0x74       CH A_0x74     00

    0x75       CH A_0x75     00

    0x0  CH B_0x00     00

    0x1  CH B_0x01     00

    0x2  CH B_0x02     9C

    0x3  CH B_0x03     00

    0x8  CH B_0x08     00

    0x9  CH B_0x09     00

    0xA  CH B_0x0A     00

    0xB  CH B_0x0B     0F

    0xC  CH B_0x0C     08

    0xD CH B_0x0D     00

    0xE  CH B_0x0E     93

    0xF  CH B_0x0F     69

    0x10       CH B_0x10     3A

    0x11       CH B_0x11     20

    0x12       CH B_0x12     A0

    0x13       CH B_0x13     90

    0x14       CH B_0x14     00

    0x15       CH B_0x15     10

    0x16       CH B_0x16     7A

    0x17       CH B_0x17     25

    0x18       CH B_0x18     40

    0x19       CH B_0x19     37

    0x1A       CH B_0x1A     00

    0x1B       CH B_0x1B     03

    0x1C       CH B_0x1C     24

    0x1D       CH B_0x1D     00

    0x1E       CH B_0x1E     01

    0x1F CH B_0x1F     55

    0x20       CH B_0x20     00

    0x21       CH B_0x21     00

    0x22       CH B_0x22     00

    0x23       CH B_0x23     C0

    0x24       CH B_0x24     00

    0x25       CH B_0x25     00

    0x26       CH B_0x26     00

    0x27       CH B_0x27     2D

    0x28       CH B_0x28     72

    0x29       CH B_0x29     20

    0x2A       CH B_0x2A     30

    0x2B       CH B_0x2B     00

    0x2C       CH B_0x2C     72

    0x2D       CH B_0x2D     87

    0x2E       CH B_0x2E     00

    0x2F CH B_0x2F     67

    0x30       CH B_0x30     00

    0x31       CH B_0x31     00

    0x32       CH B_0x32     11

    0x33       CH B_0x33     88

    0x34       CH B_0x34     BF

    0x35       CH B_0x35     1F

    0x36       CH B_0x36     31

    0x37       CH B_0x37     01

    0x38       CH B_0x38     10

    0x39       CH B_0x39     00

    0x3A       CH B_0x3A     00

    0x3B       CH B_0x3B     33

    0x3C       CH B_0x3C     8E

    0x3D       CH B_0x3D     00

    0x3E       CH B_0x3E     80

    0x3F CH B_0x3F     00

    0x40       CH B_0x40     00

    0x41       CH B_0x41     40

    0x42       CH B_0x42     80

    0x43       CH B_0x43     50

    0x44       CH B_0x44     C0

    0x45       CH B_0x45     90

    0x46       CH B_0x46     54

    0x47       CH B_0x47     A0

    0x48       CH B_0x48     B0

    0x49       CH B_0x49     95

    0x4A       CH B_0x4A     69

    0x4B       CH B_0x4B     D5

    0x4C       CH B_0x4C     99

    0x4D       CH B_0x4D     A5

    0x4E       CH B_0x4E     E6

    0x4F CH B_0x4F     F9

    0x50       CH B_0x50     00

    0x51       CH B_0x51     00

    0x52       CH B_0x52     40

    0x53       CH B_0x53     00

    0x54       CH B_0x54     80

    0x55       CH B_0x55     00

    0x56       CH B_0x56     00

    0x60       CH B_0x60     80

    0x61       CH B_0x61     BE

    0x62       CH B_0x62     90

    0x63       CH B_0x63     B3

    0x64       CH B_0x64     FD

    0x65       CH B_0x65     00

    0x66       CH B_0x66     00

    0x67       CH B_0x67     00

    0x68       CH B_0x68     00

    0x69       CH B_0x69     0A

    0x6A       CH B_0x6A     44

    0x6B       CH B_0x6B     40

    0x6C       CH B_0x6C     00

    0x6D       CH B_0x6D     00

    0x6E       CH B_0x6E     00

    0x6F CH B_0x6F     00

    0x70       CH B_0x70     03

    0x71       CH B_0x71     20

    0x72       CH B_0x72     00

    0x73       CH B_0x73     00

    0x74       CH B_0x74     00

    0x75       CH B_0x75     00

     

    NO CDR:

    0x0  Shared Registers_0x00  00

    0x1  Shared Registers_0x01  61

    0x3  Shared Registers_0x03  00

    0x4  Shared Registers_0x04  01

    0x5  Shared Registers_0x05  10

    0x6  Shared Registers_0x06  00

    0x7  Shared Registers_0x07  04

    0xFF Global Registers_0xFF   01

    0x0  CH A_0x00     00

    0x1  CH A_0x01     00

    0x2  CH A_0x02     00

    0x3  CH A_0x03     00

    0x8  CH A_0x08     00

    0x9  CH A_0x09     00

    0xA  CH A_0x0A     00

    0xB  CH A_0x0B     0F

    0xC  CH A_0x0C     08

    0xD CH A_0x0D    00

    0xE  CH A_0x0E     93

    0xF  CH A_0x0F     69

    0x10       CH A_0x10     3A

    0x11       CH A_0x11     20

    0x12       CH A_0x12     A0

    0x13       CH A_0x13     90

    0x14       CH A_0x14     00

    0x15       CH A_0x15     10

    0x16       CH A_0x16     7A

    0x17       CH A_0x17     25

    0x18       CH A_0x18     40

    0x19       CH A_0x19     37

    0x1A       CH A_0x1A     00

    0x1B       CH A_0x1B     03

    0x1C       CH A_0x1C     24

    0x1D       CH A_0x1D    00

    0x1E       CH A_0x1E     01

    0x1F CH A_0x1F     55

    0x20       CH A_0x20     00

    0x21       CH A_0x21     00

    0x22       CH A_0x22     00

    0x23       CH A_0x23     C0

    0x24       CH A_0x24     40

    0x25       CH A_0x25     00

    0x26       CH A_0x26     00

    0x27       CH A_0x27     00

    0x28       CH A_0x28     00

    0x29       CH A_0x29     00

    0x2A       CH A_0x2A     30

    0x2B       CH A_0x2B     00

    0x2C       CH A_0x2C     72

    0x2D       CH A_0x2D    87

    0x2E       CH A_0x2E     00

    0x2F CH A_0x2F     67

    0x30       CH A_0x30     00

    0x31       CH A_0x31     00

    0x32       CH A_0x32     11

    0x33       CH A_0x33     88

    0x34       CH A_0x34     BF

    0x35       CH A_0x35     1F

    0x36       CH A_0x36     31

    0x37       CH A_0x37     00

    0x38       CH A_0x38     00

    0x39       CH A_0x39     00

    0x3A       CH A_0x3A     00

    0x3B       CH A_0x3B     33

    0x3C       CH A_0x3C     F9

    0x3D       CH A_0x3D    00

    0x3E       CH A_0x3E     80

    0x3F CH A_0x3F     00

    0x40       CH A_0x40     00

    0x41       CH A_0x41     40

    0x42       CH A_0x42     80

    0x43       CH A_0x43     50

    0x44       CH A_0x44     C0

    0x45       CH A_0x45     90

    0x46       CH A_0x46     54

    0x47       CH A_0x47     A0

    0x48       CH A_0x48     B0

    0x49       CH A_0x49     95

    0x4A       CH A_0x4A     69

    0x4B       CH A_0x4B     D5

    0x4C       CH A_0x4C     99

    0x4D       CH A_0x4D    A5

    0x4E       CH A_0x4E     E6

    0x4F CH A_0x4F     F9

    0x50       CH A_0x50     00

    0x51       CH A_0x51     00

    0x52       CH A_0x52     00

    0x53       CH A_0x53     00

    0x54       CH A_0x54     00

    0x55       CH A_0x55     00

    0x56       CH A_0x56     00

    0x60       CH A_0x60     80

    0x61       CH A_0x61     BE

    0x62       CH A_0x62     90

    0x63       CH A_0x63     B3

    0x64       CH A_0x64     FD

    0x65       CH A_0x65     00

    0x66       CH A_0x66     00

    0x67       CH A_0x67     00

    0x68       CH A_0x68     00

    0x69       CH A_0x69     0A

    0x6A       CH A_0x6A     44

    0x6B       CH A_0x6B     40

    0x6C       CH A_0x6C     00

    0x6D       CH A_0x6D    00

    0x6E       CH A_0x6E     00

    0x6F CH A_0x6F     00

    0x70       CH A_0x70     03

    0x71       CH A_0x71     20

    0x72       CH A_0x72     00

    0x73       CH A_0x73     00

    0x74       CH A_0x74     00

    0x75       CH A_0x75     00

    0x0  CH B_0x00     00

    0x1  CH B_0x01     00

    0x2  CH B_0x02     84

    0x3  CH B_0x03     00

    0x8  CH B_0x08     00

    0x9  CH B_0x09     00

    0xA  CH B_0x0A     00

    0xB  CH B_0x0B     0F

    0xC  CH B_0x0C     08

    0xD CH B_0x0D     00

    0xE  CH B_0x0E     93

    0xF  CH B_0x0F     69

    0x10       CH B_0x10     3A

    0x11       CH B_0x11     20

    0x12       CH B_0x12     A0

    0x13       CH B_0x13     90

    0x14       CH B_0x14     00

    0x15       CH B_0x15     10

    0x16       CH B_0x16     7A

    0x17       CH B_0x17     25

    0x18       CH B_0x18     40

    0x19       CH B_0x19     37

    0x1A       CH B_0x1A     00

    0x1B       CH B_0x1B     03

    0x1C       CH B_0x1C     24

    0x1D       CH B_0x1D     00

    0x1E       CH B_0x1E     01

    0x1F CH B_0x1F     55

    0x20       CH B_0x20     00

    0x21       CH B_0x21     00

    0x22       CH B_0x22     00

    0x23       CH B_0x23     C0

    0x24       CH B_0x24     40

    0x25       CH B_0x25     00

    0x26       CH B_0x26     00

    0x27       CH B_0x27     00

    0x28       CH B_0x28     00

    0x29       CH B_0x29     00

    0x2A       CH B_0x2A     30

    0x2B       CH B_0x2B     00

    0x2C       CH B_0x2C     72

    0x2D       CH B_0x2D     87

    0x2E       CH B_0x2E     00

    0x2F CH B_0x2F     67

    0x30       CH B_0x30     00

    0x31       CH B_0x31     00

    0x32       CH B_0x32     11

    0x33       CH B_0x33     88

    0x34       CH B_0x34     BF

    0x35       CH B_0x35     1F

    0x36       CH B_0x36     31

    0x37       CH B_0x37     00

    0x38       CH B_0x38     10

    0x39       CH B_0x39     00

    0x3A       CH B_0x3A     00

    0x3B       CH B_0x3B     33

    0x3C       CH B_0x3C     8E

    0x3D       CH B_0x3D     00

    0x3E       CH B_0x3E     80

    0x3F CH B_0x3F     00

    0x40       CH B_0x40     00

    0x41       CH B_0x41     40

    0x42       CH B_0x42     80

    0x43       CH B_0x43     50

    0x44       CH B_0x44     C0

    0x45       CH B_0x45     90

    0x46       CH B_0x46     54

    0x47       CH B_0x47     A0

    0x48       CH B_0x48     B0

    0x49       CH B_0x49     95

    0x4A       CH B_0x4A     69

    0x4B       CH B_0x4B     D5

    0x4C       CH B_0x4C     99

    0x4D       CH B_0x4D     A5

    0x4E       CH B_0x4E     E6

    0x4F CH B_0x4F     F9

    0x50       CH B_0x50     00

    0x51       CH B_0x51     00

    0x52       CH B_0x52     00

    0x53       CH B_0x53     00

    0x54       CH B_0x54     80

    0x55       CH B_0x55     00

    0x56       CH B_0x56     00

    0x60       CH B_0x60     80

    0x61       CH B_0x61     BE

    0x62       CH B_0x62     90

    0x63       CH B_0x63     B3

    0x64       CH B_0x64     FD

    0x65       CH B_0x65     00

    0x66       CH B_0x66     00

    0x67       CH B_0x67     00

    0x68       CH B_0x68     00

    0x69       CH B_0x69     0A

    0x6A       CH B_0x6A     44

    0x6B       CH B_0x6B     40

    0x6C       CH B_0x6C     00

    0x6D       CH B_0x6D     00

    0x6E       CH B_0x6E     00

    0x6F CH B_0x6F     00

    0x70       CH B_0x70     03

    0x71       CH B_0x71     20

    0x72       CH B_0x72     00

    0x73       CH B_0x73     00

    0x74       CH B_0x74     00

    0x75       CH B_0x75     00

    这是导出EEPROM的HEX文件的值:

    CDR:

    :2000000050001000330000000000000000000000000000000000000000000000000000004D
    :200020000000000000000000000000000000000000000000000003C93693A218100041E838
    :20004000966E19200A000066007287198008C43F1F3200010020402860482A50584AB4EA1A
    :20006000CCD2F37C800000405F4859FEA9000000000000000000000000000000000000000C

    NO CDR:

    :2000000050001000330000000000000000000000000000000000000000000000000000004D
    :200020000000000000000000000000000000000000000000000003C93693A218100041E838
    :20004000966E19200A000066007287198008C43F1F3200010020402860482A50584AB4EA1A
    :20006000CCD2F37C800000405F4859FEA9000000000000000000000000000000000000000C

    对于内部寄存器的值,我们在设备使用时使用的时CHB,所以不用看CHA的数值

  • 你好,

    根据寄存器转储,它看起来是相同的设置。
    你能重置CDR吗?如果输入信号不稳定,CDR可能无法锁定,因此可能必须进行CDR重置以重新启动CDR。

  • 当我使用外部EEPROM时,上电后就显示CDR失锁,在连接SIGCON GUI之后,只有切换到monitor界面,update device之后才会重新锁定,如果信号源不稳定,我重新锁定后,应该过段时间也会失锁,但是没有这个现象。

    在CDR失锁状态下,我通过改写寄存器的值,reset CDR 并重新配置,之后release reset CDR,在不切换到monitor界面时仍无法锁定,只有切换到monitor界面才会重新锁定。

  • 您能否验证您的初始输入信号是否是CDR可以锁定的良好信号?此外,当您切换到监视器界面时,是否会在不使用sigcon GUI的情况下在监视器界面上发生CDR锁定?

  • 1.可以确认输入信号良好,而且尽管DS125DF111状态显示CDR未锁定,但是其输出眼图是良好的,而且整条数据链路在进行PRBS码型测试时也是可以通过的。

    2.不会的

  • 好的,很有趣。

    监视器的协议是什么?
    此外,您所说的显示器必须不断更新是什么意思?

    此重定时器只能锁定某些信号:

  • 使用的以太网协议,锁定10.3125Gbps

    这也是我们好奇的问题,在SIGCON GUI的HIGH LEVEL PAGE,只有打开device status子界面,并且勾选continuous update device,才可以锁定CDR。或者打开EYE PATTERN MONITOR, 才可以锁定CDR

  • 你好,

    这很有趣。您正在为重定时器使用正确的信号。
    众所周知,该软件存在一些错误,因此这可能是其中之一。

    然而,问题是客户在正常使用过程中没有看到CDR状态检测引脚不高,对吗?

    根据寄存器转储,我可以看到CDR检测到信号输入(0x54[7]=1),因此看起来CDR是否可以锁定到信号上是一个问题。

    在sigcon GUI中,客户是选择重定时数据作为输出还是原始数据?
    此外,ADDR0/LOCK引脚是拉到GND还是拉到VDD?这可以改变LOCK引脚显示锁的方式。