PCA9555: PCA9555

Part Number: PCA9555

在IIC时序中,vaild-data time和vaild-data time of acknowledge condition是指在时钟下降沿开始,数据稳定到下一位的时间。

有以下几点问题(1)是否可以这样理解:时间上可以看作上一位的hold time和数据tf/tr的和。

(2)在保持时间,建立时间符合datasheet范围情况下,是否可以不考虑以上参数

(3)若问题2中提到的需要被考虑,该参数对IIC通信时序有什么影响

  • 感谢您对TI产品的关注。
    我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。

  • 让我更好地理解你的问题。您正在描述  tVD;ACK 

    ACK bit有效所需的SCL下边缘30%后的时间(有效意味着ACK被断言为低,或者结果是NACK,意味着SDA=高)。
    它看起来像 tVD;ACK类似于数据保持时间 tVD;DAT, 并且tSU;DAT time需要在第9个上升时钟沿发出之前添加。
    查看正常I2C data sample sampling the ACK/NACK related pulse之间的相似之处,如下图:

    A tVD;ACK + tSU;DAT = time required before SCL 9th clock pulse reaches 70% of VCC. 这将确保根据I2C标准成功采样ACK/NACK相关时钟周期所需的最短时间:

    www.nxp.com/.../UM10204.pdf