工程师们好,
我想请教一下关于同时使用RMII接口和IEEE1588同步的时候,我这边要使用CLK_OUT,引脚直接连接RMII接口的ETH_REF_CLK吗,我看CLK_OUT引脚输出50MHz的时候是需要关闭PTP功能的,这会不会出现冲突,如果想要两者兼顾,我又该怎样连接,寄存器又该怎样设置。
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
如果要在RMII主模式下同时输出50MHz RMII参考时钟和IEEE1588 PTP时钟,则需要将RX_CLK引脚连接到MAC。 当设备处于RMII主模式时,RX_CLK可用作RMII参考时钟:
然后,您可以将CLK_OUT用于IEEE1588 PTP时钟。
这是否是客户正在寻找的?