This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCAN1145-Q1: 不使用CAN 唤醒

Part Number: TCAN1145-Q1

你好:

使用 TCAN1145 芯片时,不需要任意帧唤醒,也不需要指定 ID的CAN 报文唤醒,在进入sleep mode 前,应该设置哪些寄存器呢?

谢谢!

  • 感谢您对TI产品的关注!
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 无法在此设备上禁用从CAN唤醒。如果不打算使用选择性唤醒,则进入睡眠模式时保持SW_EN = 0。在这种情况下,CAN上的任何帧都可以唤醒设备。

    如果他们只是不想让设备被can唤醒,他们可以将选择性唤醒id配置为一个他们永远不会使用的ID,因此基本上总线上的任何CAN帧都不会与该ID匹配或成为有效的WUF。

  • 感谢解答!

    对1145的写入配置如下时:
    WriteRegister(register_address, data);

    step1: WriteRegister(0x47, 0);
    step2: WriteRegister(0x32, 0);
    step3: WriteRegister(0x33, 0);
    step4: WriteRegister(0x37, 0);
    step5: WriteRegister(0x38, 0x11);
    step6: WriteRegister(0x44, 0xD0);
    step7: WriteRegister(0x47, 0x80);
    step8: WriteRegister(0x10, 0x11);
    此时 发送CAN ID 为0,DLC为8,数据全0的报文,不能唤醒,这是为什么呢?
    但当我将step5中寄存器0x38 写入值更改为0x10时,此时 发送CAN ID 为0,DLC任意,数据任意的报文,可以唤醒;发送CAN ID 不为0的报文,不能唤醒。

  • 请参见本应用笔记中的3.2.3。数据匹配要求至少一个位匹配为1,因此即使将0x39寄存器配置为全0,全0数据域也不会匹配。

    https://www.ti.com/lit/an/slla521b/slla521b.pdf

  • 明白了,感谢解答。