This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83849使用网口变压器疑问

各位专家:

目前在使用DP83849作100M以太网,一般以太网连接形式为

PHY+RJ45+连接线缆+RJ45+PHY
如果PHY芯片有Auto-MDIX功能了,连接线缆无论是普通直接还是交叉形式,都不会影响通讯。

现在的问题是
如果在PHY与RJ45之间增加网络变压器即

PHY+网络变压器+RJ45+连接线缆+RJ45+网络变压器+PHY
如果采用以上方式了话,是不是对于连接线缆就有要求了。
因为查看了一些网络变压器的手册,发现网络变压器都是分发送端和接收端的,这样是不是就限制了通讯的方向,如果线缆采用直连的方式,会不会导致无法通讯。

望解答,谢谢