This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MAX3232: 芯片短路

Part Number: MAX3232

我司工控板在应用工程中,出现1例芯片损坏的现象,排查是MAX3232CPW芯片。拆下来对比好的芯片发现PIN2 V+脚到PIN15 GND出现短路。导致RS232通信失败。

请问大概会有那些情况导致这现象呢?

这个芯片的损坏或不良的故障率大概有多少,可以给个数据参考吗?

  • 您好,

    我理解您的意思是贵公司采购了多片芯片,其他芯片没问题,只有这一片芯片出现问题是吗?

    如果是这样建议您联系我们的质量部门做失效性分析看看问题出现在哪里,故障率也需要联系客服部门了解,

    TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    • 打开链接ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    关于质量问题,请您查阅客户退货流程:www.ti.com.cn/.../customer-returns.html