Part Number: TUSB321AI
TUSB321AI 在DRP模式下,VBUS_DET从检测到有VBUS供电,后断开VBUS,VDD正常供电,可以自动从UFP切换回DFP吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TUSB321AI
TUSB321AI 在DRP模式下,VBUS_DET从检测到有VBUS供电,后断开VBUS,VDD正常供电,可以自动从UFP切换回DFP吗?
您好,
TUSB321AI 在DRP模式下,VBUS_DET从检测到有VBUS供电,后断开VBUS,VDD正常供电,
VDD 是否始终通电? 还是仅在 VBUS 断开连接时才供电?
TUSB321AI 未由 VBUS_DET 引脚供电、该引脚仅用于检测何时连接了 DFP。
可以自动从UFP切换回DFP吗?
只有 CC 协商过程再次发生时、TUSB321AI 的作用才能改变。 CC 引脚需要断开并重新连接、或者 TUSB321AI 需要复位、例如通过 I2C 复位。 如果没有重新协商、CC 控制器的角色不会改变。
如果能实现VBUS断开时给VDD供电,321ai芯片的角色回从UFP转换成DFP吧?
如果 VBUS 断开连接且 CC 引脚未连接、TUSB321AI 应恢复为以 DRP 模式切换 CC1 和 CC2、从而允许其配置为 UFP 或 DFP。 然后、只要 TUSB321AI 连接到配置为 UFP 的器件、TUSB321AI 就应该能够设置为 DFP 的角色、是的。
在 DRP 模式下、TUSB321AI 的角色主要由 Type-C 电缆另一端连接的器件设置。 确保 DFP 连接的唯一方法是连接到 UFP 设备。