您好:
在硬件电路设计中,由于SOC自带的USB 3.0资源不够用,想通过TUSB8041进行扩展,扩展后的拓扑如下图所示
问题描述如下:
(1)是否支持下述所示的拓扑结构?,如果不支持原因是什么,是协议层面的,还是器件兼容性原因?
(2)如果不支持,是否有更好的方案推荐,要求SOC自带的1个USB3.0,扩展后能够下挂一个GETH网口,2个USB 2.0接口。
谢谢!
您好, 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
TUSB8041可以支持您的应用。