This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB983-Q1: UB983搭配UB948输出DP信号

Part Number: DS90UB983-Q1

您好,现在我们想使用UB983加串器搭配UB948解串器来调试DP信号,屏幕规格是1920*720@60,UB983的MODE_SEL配置如图1所示,UB948的配置如图二所示,我们想知道UB983是否有相关寄存器可以切换FPD Ⅲ或Ⅳ,以及FPD速率。同时能否根据我们配置生成对应的脚本文件,谢谢!image.pngimage.png

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    FPD-Link IV IVI设备可以根据98x Script Gen工具中的自定义系统参数生成初始化文件。

    该工具可通过"DS90Ux98x-Q1支持宣传材料"文件夹在CDDS中下载。 在可下载的zip文件中有一个说明性演示文稿和视频演练,将帮助您首次导航如何使用该工具。 如果您有任何疑问,请告诉我。