Other Parts Discussed in Thread: TLK10081, TLK10002
各位工程师们你们好 我现在用tlk10081调试的时候遇到问题了 高速输出端数据输出不受控制 不管我用低速8路输出还是1:1模式输出 高速端时钟是输出一个不规律的波形 不知道针对这个芯片 是不是我有地方配置的不对的 请各位工程师们提供一个这个芯片调试的处理方按 先谢谢各位了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢您给我这么详细的解答 五一期间放假没及时看 刚看到 再次感谢你的回答 我先说我几个确认的问题
1 电源工作正常 我用万用表一个一个电平测试的
2参考时钟 两路参考时钟都有 一路是156Mhz 一路是125.56Mhz 我用示波器测到的 参考时钟选择的 REFCLK1P/N 作为参考时钟也就是156Mhz
3 输入信号也有都是用示波器每路通道都用示波器测过 MDIO可以正常读写 我使用FPGA写的程序 并且回读回来用debug测试点在界面显示回读数据全都正确
配置问题 : 我想配置成1:1模式 先来验证输入数据和输出数据是不是对应上 首先我把 TX_1LN_MODE_SEL 和 RX_1LN_MODE_SEL通过MDIO写为1 配置为1:1模式 并且全部回读正确 也执行了一次 DATAPATH_RESET 复位 但是我用示波器测试发送数据高速输出端和低速输入端 频率还是不统一 输出的频率跟配置之前的频率一样也没变化。 高速接收端数据到低速输出端我配置完成后,这些低速输出端子( OUTA[7:0]P/N )的1到7路为一个固定的电平 第0路有数据输出 这应该证明我配置的1;1模式成功了 但是数据还是对应不上
我现在就是遇到的一个问题是 我想配置成1:1模式 除了配置 TX_1LN_MODE_SEL 和 RX_1LN_MODE_SEL 那些寄存器还要需要配置 你看看能不能给我一个具体配置成1:1的模式参考方案 我按着你得方案我在测试一次 看看数据能不能对应上 还有就是说 我配置成1;1的模式后输出和输入的波形频率应该是一样的才对的 但为什么我输出的数据频率还是不变
附件里面是示波器测试的数据 蓝色的是输入的数据 数据质量不太好你可以忽略掉 因为我后来给的输入数据是一个156Mhz的方波 绿的是高速输出端;不管我怎么配置 高速输出端始终如一的一直是这种波形 说没配置成功吧 从别的方式验证配置成功了 说配置成功了吧 这个高速输出的一直是这样 并且两个高速输出端是一样的 所以说 你看能不能给一个具体的1:1模式配置方案 我好按着配置在测试一下
我手上也没有配置实例,你把你应用的信息告诉我,我去问问,看能不能找到。
是这样的 我这个项目是接手上一个工程师的 这个项目最终是要做成8:1模式 低速每路1.25Ghz 高速到10Ghz的一个 通信用的项目。最初调试的时候没有通过MDIO方式给tlk10081配置 就是按着它默认的状态进行调试 通过FPGA生成的DDR IP核为八路1.25Ghz的数据给tlk10081 当输入,10Ghz数据输出。高速接收的正好跟发送相反10Ghz数据接收转换为1.25Ghz八路数据给FPGA 这个板子的原理图也是按着TI官网给出的 TLK10081 的主板评估板的原理来做的。首先我给板子上电后通过 示波器一直在测试高速数据没有输出 通过外接得复位脚 RESET_N 给tlk10081复位后就输出有波形 就是我上次给你的那个附件里头的那个波形 然后我把八路数据程序烧写给FPGA后有数据输出给tlk10081 但是高速的数据一直是那种波形毫无变化 后来看PDF文档后 又通过MDIO总线给tlk10081进行配置 我想通过配置成1:1模式看高速输出的频率和波形是不是受控制 但是不管怎么配置输出的波形和频率始终不变。我的最终应用就是8:1模式输出 但是没有任何反应 所以我想先配置成1:1模式这样低速输入给tlk10081的数据和高速输出的应该是一样的才对 这样做可以通过示波器能很清楚地看到数据波形是不是想要的结果 所以我看看能不能先给一个1:1模式的配置方案 。然后再给一个8:1模式的方案 毕竟最终应用的是8:1模式的项目 我想先调试1:1这样的模式来 如果成功后 再配置8:1模式 那您就给帮忙问问呗 在这我先谢谢您了 !
咨询了下,没有TLK10081的配置实例可供参考。
不过建议你读下TLK10002,在datasheet的后面有参考配置流程,你对着看下,把TLK10081的配置做一份出来。