TCA6408A: TCA6408ARSVR地址无法修改为0X21

Part Number: TCA6408A

image.pngimage.png

IIC0总线下挂载了两片TCA6408ARSVR,原理图如图所示,两个芯片的ADDR分别修改为上拉后,都无法搜索到0X21,这是什么原因

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 这似乎是功率排序和TCA6408的一个已知问题。如果在VCCP之前先给VCCI通电,则SDA总线有卡在低电平的风险。这个问题可以通过先给VCCP供电,然后给VCCI供电,或者同时给VCCP和VCCI供电来解决。
    一旦电源完全稳定,我会要求客户重置TCA6408(引脚1)。此设备上的重置充当POR事件,并将重新启动数字核心。这应该允许读取ADDR。