This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB984-Q1: 汽车显示屏使用DS90UB984 接收视频信号、LM62460QRPHRQ1 和TPS6281320Q组成供电系统 EMC 传导电流法测试CLASS 5标准不通过

Part Number: DS90UB984-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM62460RPHEVM

目前我们有一个汽车显示屏项目,使用DS90UB984 接收视频信号,电源系统也是选用的TI 的电源芯片,一级电源使用LM62460QRPHRQ1 将电压由12V转换为3.3V,二级电源选用两颗TPS6281320Q 将电压由3.3V转换为1.8V 和1.15V 给DS90UB984 供电。

目前产品做EMC 实验EMC 传导电流法 CLASS5 标准 失败,且发现仅给DS90UB984 上电,不传输视频的情况下测试也不通过。想咨询一下TI 有没有用DS90UB984 、LM62460QRPHRQ1 和TPS6281320Q开发板做过传导电流法的实验数据。

另我看TI 的LM62460QRPHRQ1 开发板有传导电压法测试的数据,但是没有电流法的数据,请问有进行相关测试的数据吗?

我们的测试数据中95M左右和172M左右都有比较大的包络超标,干扰点频点与LM62460QRPHRQ1 开发板文档(LM62460RPHEVM EVM User’s Guide)中Figure 6-6 图片中包络频点很像。我们想知道这个频点的来源是什么,我们尝试修改SW 信号的开关频率,干扰点并不会移动。(抱歉,我暂时无法上传图片)