Part Number: TCA9548A
主3.3V I2C接TCA9548, TCA9548的vdd接3.3V电平,输出8路I2C都上拉3.3V,其中一路I2C,接了3.3V转1.8V的电平转换IC,这时会把TCA9548的I2C拉死,clk无输出,这时把VDD改为1.8V就可以正常通讯,这个是什么原因,试过把电平转换高压侧的3.3V上拉去掉,也可以(就是把TCA9548输出的这路从I2C的这路上拉去掉,也不会死掉)
您好,
没必要接3.3V转1.8V的电平转换IC,将使用1.8V通道的直接连接,并上拉到1.8V即可。
VCC的电压只是决定了通讯的最高电压。
这时把VDD改为1.8V就可以正常通讯
我认为此时3.3v的通道是无法工作的,您再确认一下。
TCA9548A Low-Voltage 8-Channel I2 C Switch with Reset datasheet (Rev. H)
您的问题可能与I2C总线电流有关I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation