Part Number: TUSB9261
你好!
我使用USB3.1转SATA桥接芯片,硬盘有时候会挂载失败,观察TUSB9261的指示灯像是重启了;
硬盘支持的端口为1.5/3.0/6.0 Gbps SATA I/II/III interface,而TUSB9261的SATA接口版本是2.6的,所以我怀疑是接口版本不兼容导致的偶尔挂载失败;
请帮我分析下有没有这个问题的可能,谢谢!
你好,
我有一些问题:
我正在使用一个 USB 3.1 转 SATA 桥接芯片,有时硬盘无法挂载。观察 TUSB9261 上的指示灯,似乎它已经重启过了。
使用的是TUSB9261 EVM还是定制板?如果是定制板,能否提供原理图?
该硬盘支持 1.5/3.0/6.0 Gbps SATA I/II/III 接口,而 TUSB9261 的 SATA 接口版本为 2.6,因此我怀疑偶尔出现的挂载失败是由接口版本不兼容引起的。
目前使用的是哪个版本的TUSB9261固件?
您能否在其他硬盘上重现此问题?