Part Number: PCA9306
您好!
我使用PCA9306DCUR将1.8V的IIC信号转换为3.3V。3.3V处由AMS1117 5V转3.3V供电;1.8V处由连接器接受其他电路供电,同时连接到板上其他器件;两侧IIC端口通过前述连接器接入其他电路。 当连接器未连接时,发现原本没有供电的 1.8 V 网络出现 2.3 V 电压。请问是我的原理图设计导致这个问题的吗?应该怎样修改电路以避免这个问题?
下图为原理图
感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
那你看看能不能在EN脚引入控制,不转换时断开。