DS160PT801: 现在有几个关于DS160PT801芯片问题想咨询下

Part Number: DS160PT801

现在有几个关于DS160PT801芯片问题想咨询下

我们现有一个vpx架构设计,三个独立的RC端引出来三个pcie4.0×4,通过背板加DS160PT801 retimer设备,后面接三个独立的ep设备,

问题1:三个pcie4.0×4可以使用2片DS160PT801芯片么,每片拆成2组pcie×4,第一片2组都用接EP1,EP2,第二片只用一组接EP3,另一组禁用

问题2:现在RC、 EP设备均带100M时钟,但时钟信号未引到背板。如果采用SRNS时钟架构,在背板上加单独时钟只给DS160PT801芯片用,不连接到RC和EP设备上,只接到DS160PT801芯片 REFCLK+、REFCLK- ,将REFCLK_OUT+ / REFCLK_OUT-  悬空可以不