This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DVI-D dual link模式解决方案

工程师,你好:

        我们现在有一个DVI-D接口是dual link模式,请问TI有没有相应的解决方案,就是将一组时钟和六组数据的TMDS信号转换后使用FPGA接收,比如不知道用两片TFP501能不能解决,如果有解决方案的话麻烦发送至邮箱imfelix@126.com,

        在此先谢过。

  • TI没有dual link的receiver,如果采用两个单link的应用在dual link上,可能面临很多问题不好解决,比如两个receiver 的channel与channel之间的skew问题。

  • 谢谢你的回答,我还想问一下,两片receiver的channel与channel间的skew问题能不能用后面连接的FPGA通过判断控制信号比如DE等处理解决?

    还有一个问题是两片receiver连接同一个时钟,这个处理有没有问题?需要加其他电路处理吗?

    谢谢了~

  • 这个问题比较着急解决~ 方便把你的联系方式发送到imfelix@126.com吗?

    不胜感谢~