This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CAN接口芯片如何选

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

1:CAN接口芯片有3.3V的SN65HVD230 和5V的SN65HVD1050D系列,请问除供电外有无其他的重要差异?

2:3.3v和5v供电的收发器之间通信 ,应该没有任何影响把?

3:隔离的CAN收发器抗干扰性更好吧?

  • 可以参看下图:

  • 2:3.3v和5v供电的收发器之间通信 ,应该没有任何影响把?

    不建议直接进行两个这样的不同供电的收发器进行通信,其高低电平存在一定的重合,故可能会存在误判高低的情况;

    3:隔离的CAN收发器抗干扰性更好吧?

    隔离的can收发器抗干扰性应该会更好的,当然其价格也会贵一些。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。