Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, USB2ANY
你好
我自己设计了一块板块,采用LMK03328芯片,用USB2ANY配置了芯片的EEPROM,但是配置完成后,用示波器测试输出没有时钟。
我是在PRIREF接了一个25M的单端晶振,N端通过电阻接地;SECREF没有接时钟,用电阻拉固定电平。
我想在OUT0和OUT1输出150m差分时钟给FPGA。
用USB2ANY配置完EEPROM后回读也正常,不管是重新上电,还是多次烧写,均未检测到输出时钟,麻烦问下其它地方还要设置什么吗?
我测量了各个供电管脚,均为3.3V,其它管脚配置是PDN管脚通过上拉4.7K电阻接电源,REFSEL直接接电源正极,GPIO2和GPIO3接地,其它GPIO管脚悬空。
附上我的EEPROM配置文件,烦请查看。
谢谢