您好,现在手头上有一块DS90UB913A-CXEVM和DS90UB914A-CXEVM两块demo板,但是仅仅只有两块demo不知道如何调试。
请教一下,对于913的demo板,是否有对应的输入摄像头模块,能否告知模块型号或者购买链接?谢谢。
对于914的demo板,是否有对应的输出显示屏,如果有的话能否帮忙提供型号或者购买链接?如果没有,那么怎么测试demo的视频信号传输效果?谢谢。
另外在使用demo的时候,需要用到一个如下的链接所示的USB2ANY,这个工具现在TI官网买不到,第三方也买不到,如果买不到的话能否用普通的USB TO IIC来代替,和ALP上位机是否兼容呢?
http://www.ti.com.cn/tool/cn/ds90ub914a-cxevm?keyMatch=usb2any&tisearch=Search-CN-Everything#2
以上问题,还请TI的专家帮忙解答一下,感激不尽。